国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
  2. 新闻
  3. 扇形耦合对连接器的要求非常严格
tec.news
2024年6月26日
5 分钟

扇形耦合对连接器的要求非常严格


能源转型如何才能成功?包括 ZVEI、电气、电子& 信息技术协会 (VDE) 和 DKE 在内的部分行业和标准化组织正在倡导和推动行业耦合,以便用可再生资源取代化石燃料。
Sektorenkopplung - Hier steckt die Lösung.png
Norbert Gemmeke - 浩亭电气全球业务部总经理

Norbert Gemmeke

职位: 常务董事 HARTING Electric GmbH& Co.KG

[email protected]

能源转型如何才能成功?包括 ZVEI、电气、电子& 信息技术协会 (VDE) 和 DKE 在内的部分行业和标准化组织正在倡导和推动行业耦合,以便用可再生资源取代化石燃料。因此,在数据技术和能源方面,应将供热和运输联系起来。各部门之间直接沟通,以实现最佳能效。浩亭电气总经理 Norbert Gemmeke 就连接器在这种情况下的作用接受了采访。

tec.news:行业耦合会带来哪些技术挑战--连接器在这些解决方案中能发挥什么作用?

Norbert Gemmeke: 实现二氧化碳减排的唯一途径是有效利用可持续能源,也就是可再生能源。为此,必须以最佳方式连接、调节和控制能源,即电力。电源和数据连接器在这里至关重要。

Bild Ladesäule.jpg

tec.news:在通往全电动社会 (AES) 的道路上,HARTING 特别确定了能源、交通和工业领域。工业生产尤其能为替代化石燃料做出什么贡献?

Gemmeke: 直流电(DC)在上述所有领域都发挥着重要作用。在工业领域,通过直接利用风能和太阳能,以及利用驱动器的制动能量,可以实现非常高的效率水平。

tec.news:连接器如何帮助支持在工业中使用蓄电系统并提高效率?

Gemmeke: 我想从大处着眼:统一实施 AES 将使世界变得更加电气化。这就要求在最紧凑的空间内实现更高的电流密度,并需要更高的电流和电压水平。一方面,这提高了对连接器的要求。另一方面,连接器在电气要求方面变得越来越通用和统一,不仅用于储能系统(ESS),还用于机械、能源分配器及其在移动领域的应用。

tec.news:需要更多的控制功能以及使用电网缓冲器和存储系统来平衡可再生能源发电的峰谷差。这对客户意味着什么?

Gemmeke: 这里必须考虑两个决定性的方向:首先是能源。这必须以快速、直接和可安全扩展的方式提供,而这只能通过插拔式连接器来实现。另一方面,控制和监管功能以及因此而建立的数据连接器将发挥决定性作用。利用软件和人工智能对能源进行智能管理将是其中的关键因素。

tec.news:最重要的是,可再生能源电力的均衡、安全和有利供应符合工业界的利益。我们是否在工业命脉中建立了必要的基础设施,以安全地推动部门耦合?

Gemmeke: 目前,我们还没有这样的基础设施--因此,这是 AES 的一个重要目标。起点已经确定,但正在进行的扩张还必须加快速度。

tec.news:各部门之间的协调需要交换大量数据。所涉及的基础设施必须能够通信。从连接技术制造商的角度来看,需要在标准/规范方面采取哪些措施,才能实现无缝平稳过渡?

Gemmeke: 我们谈论的不仅是巨大的体积,还有大量的能源和高连接负荷。只有通过连接器、ESS 和分配器(硬件和软件)方面的标准,才能实现 AES 的高速实施。这既适用于电力,也适用于数据。

tec.news:在工业领域,机器和系统的模块化有助于减少停机时间和运营成本。连接器通过其设计和构造为这一过程提供支持。现在,模块化是否也将继续在其他部门(如运输、发电和供热部门)取得进展?

Gemmeke: 是的,当然。一方面,对接触和配合面的要求更加统一。另一方面,也需要对电缆和电缆组件提出这些要求,并相应地予以满足。

在德国,约三分之二的能源消耗用于建筑物的供暖和制冷以及交通运输,而这两个领域中约 90% 的能源需求仍由化石燃料来满足。如果我们想实现二氧化碳减排目标,就必须大幅减少化石燃料所占的比例。因此,某些工业领域主张将部门耦合作为去碳化的杠杆。这一概念设想通过可再生能源发电这一中介将供热、发电和运输部门结合起来。目的是减少二氧化碳的总体排放量。发电厂之间的数据交换、智能能源管理以及根据需求将可再生电力转化为热能和其他能源,都为实现这一目标提供了条件。风能和太阳能将成为我们能源供应的基础,沼气和绿色氢气将填补不稳定发电的缺口。数以百万计的小型发电厂的产出可以与消费相协调,同时供需可以跨部门管理。

tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


机器人自动化生产中的男性和女性
2026年4月19日 tec.news

自主成为成功准则

Kasper Hallenborg教授在接受采访时谈到了由软件驱动的机器人技术、数字孪生和分布式智能如何开辟新的应用领域,以及为什么现在要从根本上重新思考自动化问题。
阅读更多
绿底蓝绿六边形
2026年4月19日 tec.news

基于智能体系统的高效生产

基于智能体的系统正在革新工业生产:它们支持灵活矩阵生产,提高效率和透明度,并动态适应新需求。
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多