国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
  2. 新闻
  3. 各行各业的电力支柱
tec.news
2024年11月22日
3 分钟

各行各业的电力支柱


成功的部门耦合取决于顺畅的能源传输。为此,浩亭 不断开发和完善其产品,并通过其创新的连接器和电缆系统,为各行业之间和行业内部提供关键的连接器。
各行各业的电力支柱

生命线


为了实现 "全电气社会"(AES)的愿景,首先需要两条重要的生命线:跨部门的数据流和跨部门的能源流。

而 浩亭 的产品组合正是以数据和电力这两个主题为重点。连接器和电缆是技术的推动者,最重要的是,它们能够实现稳定、持续的能量流动。

电气主干网的耦合


对于 GBU Electric 而言,元件在应用中的重要性至关重要。全电气时代(AES) 的前提是更广泛地使用连接器,因为这些连接器对于连接所有部门的电气主干网至关重要。

过去,在开发连接解决方案时,我们非常重视市场。因此,发电量和用电量分别进行了分析。这不能再作为起点了。在 AES 的范围内,我们需要一个全面、整体的系统,以及生产者和消费者之间的耦合,换句话说,就是所有部门之间的部门耦合。这里的重点是部门耦合的整体使命,尤其是在涉及权力主题时。我们可以看到 AES 的所有部门。目前,各个分部都非常重要。

风能、电网、氢能和储能四个部分可归属于能源生产和能源运输。哈挺能够以技术和正确的客户渠道为基础,满足这些细分市场的需求。

应用范围


更广泛的应用范围要求连接器具有更广泛的特性:它们必须能够在未来实现电力和数据的融合使用,并继续以最佳方式适应各行业的具体和特殊应用。特别是在环境条件、使用寿命、可管理性、安装和安全性等相关要点和问题上。

如果未来 AES 中的所有部件都要进行电气保护,并且更频繁地达到相应的极限,那么连接器无疑是一个关键部件。具体而言,在热能方面和能源效率方面需要应对更多的挑战。AES 对用电类型的要求更加开放。在这方面,直流电正发挥着越来越重要的作用。

浩亭 的重点将放在开发方面。例如,在减少接触电阻的同时确保安全配对,将特别在接触区进行研究。这就需要新的接触技术、广泛的应用基础以及模拟和测试选项。GBU Electric 将就这些主题开展深入细致的工作。

线束布线


作为连接器产品组合的补充,浩亭 凭借 HARTING Customised Solutions (HCS) 在布线领域拥有深入、全面的专业知识。HARTING Customised Solutions (HCS) 也能很好地满足 AES 的要求,并支持对电力整体连接的大力关注。

连接器和电缆

与瑞士 Studer Cables AG 公司的战略合作也加强了 HCS 的专业技术。在这里,高性能电缆方面的专业知识将为围绕 AES 的承诺做出贡献。

因此,浩亭 在连接方面的专业技术不仅体现在连接器上,而且还扩展到整个布线应用领域。

360 度的视角从概念上缩小了所有部门在关键技术方面的差距。浩亭 在扇形耦合方面的贡献和作用在于提高连接器的一致性。

它们与介质兼容,甚至与插头兼容,因此可用于不同的应用领域。

电缆领域也将推动电力解决方案的发展。挑战在于,在许多应用中,目前还没有标准化的通用电源设备连接,这意味着不可能提供基于这些组件的系统电缆。不过,浩亭 是这里的 "潮流引领者"--这既适用于设备方面,也适用于作为必要的系统布线供应商。

因此,HCS 已经开始考虑根据不同应用定制布线的系统接口,这是一种竞争优势和前瞻性。如果接口没有合适的布线解决方案,预组装装置就会成为一个大问题。

浩亭 拥有广泛的产品组合和全面的方案,其主要优势在于能够将原本需要反复进行的流程并行化。因此,在相关项目中,连接器和电缆是并行设计和考虑的。

这意味着,浩亭对行业耦合的贡献在于使用融合的传输技术,其连接性完全适合应用。

Norbert Gemmeke - 浩亭电气全球业务部总经理

Norbert Gemmeke

职位: 常务董事 HARTING Electric GmbH& Co.KG

[email protected]
Jörg Scheer _DSC3556.jpg

Jörg Scheer

职位: 浩亭定制解决方案总经理

  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


机器人自动化生产中的男性和女性
2026年4月19日 tec.news

自主成为成功准则

Kasper Hallenborg教授在接受采访时谈到了由软件驱动的机器人技术、数字孪生和分布式智能如何开辟新的应用领域,以及为什么现在要从根本上重新思考自动化问题。
阅读更多
绿底蓝绿六边形
2026年4月19日 tec.news

基于智能体系统的高效生产

基于智能体的系统正在革新工业生产:它们支持灵活矩阵生产,提高效率和透明度,并动态适应新需求。
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多