2. 数据中心基础设施解决方案
  3. 用于超大规模服务器的联网 rPDU

用于超大规模服务器的联网 rPDU

标准化电源连接器可显著简化数据中心部署流程,缩短交付周期,并降低在全球各地设施中管理多样化电源需求带来的复杂性,从而提升效率并加速超大规模企业(Hyperscalers)的产品上市速度。


Connectorized rPDUs for hyperscalers.jpg

电源连接器如何提升您的上市速度


标准化与兼容性
缩短交货期
简化供应链

想象一下,一家大型科技公司告诉其团队:“我们已经为下一波突破性软件找到了完美的解决方案。让我们投入所有资源,推出它。但在推出之前,他们的数据中心合作伙伴却来电告知坏消息:他们在另外六到八周内无法获得配电装置(PDU)。

这种延迟是无法接受的。

遗憾的是,由于涉及的复杂性,目前的情况就是如此:

  • 在多个大洲建造庞大且复杂的设施

  • 管理各大洲不同的电力基础设施和电压需求

对于超级扩展厂商而言,问题仍然是:我们该如何明智地部署资金,并设计既能满足当前需求,又能为未来扩展的解决方案?

使用电源连接器简化供应链


随着快速部署配电装置(PDU)的需求日益增加,数据中心的交付也变得越来越困难。不同地区有其独特的安全要求,使得采购变得复杂,因为即使是标准的 PDU 也会因地而异,需要不同的零件编号,影响效率。

随着快速部署配电装置(PDU)的需求日益增加,数据中心的交付也变得越来越困难。不同地区有其独特的安全要求,使得采购变得复杂,因为即使是标准的 PDU 也会因地而异,需要不同的零件编号,影响效率。 著重于机架的标准化,以便更轻松地集成到数据中心。微软的 Project Olympus 计划通过开发开源的下一代机架级解决方案,为这一工作做出了贡献。

基于Project Olympus的构想,Rack & Power Group 针对数据中心的机架式解决方案进行了开发。开放式机架 V3 (ORV3) 基于Project Olympus的构想,Rack & Power Group针对数据中心的机架式解决方案进行了开发。

建立库存以加快部署


使用浩亭解决方案这样的通用PDU 施耐德电气:与 浩亭 合作实现无缝即插即用数据中心解决方案 [应用故事] ,数据中心设施可以存储和运输PDU,以便在欧洲、北美、中国或世界任何地方启用。通过实施单一PDU 模式,可以大量订购,并为未来五年的新建设施做好准备。

一家大型科技超级分销商因 PDU 等待了 8 周,因为其制造商无法加快交货速度。

从硬接线 PDU 转换为全球兼容连接器的通用 PDU 后,交货时间缩短至两周,将 PDU 的交货时间缩短了 75%。这一改变消除了供应链上的失败点,降低了采购压力,并简化了调试。

Schneider Electric Logo.jpg

浩亭与施耐德合作

进一步了解浩亭与施耐德的合作如何实现无缝即插即用解决方案。

进一步了解此合作关系