2. 数据中心基础设施解决方案
  3. 浩亭 与数据中心超大规模企业合作制定新的行业连接标准

浩亭 与数据中心超大规模企业合作制定新的行业连接标准

与开放计算项目的持续合作促进了数据中心电源解决方案的创新。


HCS data centre.tif
»

浩亭支持数据中心市场已有近 10 年的历史,我们已开发出一系列广泛的应用。我们真正进入这个市场始于与微软合作开展奥林巴斯项目,并通过开放计算项目进行公开共享。

Will Stewart

数据中心高级行业经理

开放计算项目(OCP) 于 2011 年推出,旨在让各公司共享数据中心产品的设计,推动云计算领域的创新。随着技术的飞速发展,对高效、可扩展和可定制解决方案的需求变得显而易见。

作为工业连接和技术解决方案的全球先驱,浩亭认识到技术生态系统合作的必要性,以增强其产品满足现代数据中心基础设施的需求。

通过我们与开放计算项目长达数十年的合作关系,受与微软在奥林巴斯项目上密切合作的启发,我们开发了连接解决方案,以确保数据中心更快地上线并更可靠地保持在线状态。

内容开放计算项目徽标

OCP 基金会负责培养、服务和播种 OCP 社区,以开发新的开放式解决方案,满足市场需求并塑造未来。

浩亭为微软奥林巴斯项目提供 rPDU 连接器


微软的奥林巴斯项目是一项开源硬件设计计划,旨在改造数据中心的基础设施。奥林巴斯项目于2017年启动,是微软构建下一代云计算资源的更广泛战略的一部分,旨在提高数据中心的规模和效率。

Stewart说:"微软面临的最大问题是,他们希望更快地安装数据中心,缩短安装的关键路径。随着时间的推移,随着需求的稳步增长,它们还需要容纳越来越多的电力。

考虑到这些要求,浩亭建议微软将机架式PDU 与电缆组件分开,以提高产品采购效率。

"Stewart 解释说:"如果我们能够将机架式 PDU 从电缆组件中分离出来,在制造电缆组件的同时,使用一种通用的PDU,保证库存水平,它可以部署在世界上的任何地方。

浩亭开发了专门针对奥林巴斯项目规格的专用连接器解决方案 - 。这些连接器需要提供安全连接、处理高功率安培数并承受数据中心常见的恶劣环境条件。

通过采用浩亭的 Han-Eco® 连接器,微软找到了理想的 rPDU 连接器,并在全球各地的数据中心实现了标准化。rPDU 可以在任何地方预装、储备和安装,甚至可以安装到电力需求各不相同的不同国家。

Stewart说:"有了标准化,就能缩短安装时间,更快地上线,获得更标准化的设备,这有助于供应链更快地部署。

以前需要长达8 周的时间进行采购,现在只需2 周,这有助于实现微软加快数据中心上线速度的总体目标。

奥林帕斯项目要求


  • 快速安装

  • 缩短安装的关键路径

  • 安全连接

  • 高功率

  • 可承受苛刻的环境

开放计算项目采用浩亭Orv3 作为其标准


开放计算项目对浩亭在奥林巴斯项目的参与感到印象深刻。在微软使用 PDU 供电的同时,OCP 正在开发一种为 PowerShelf 应用分配电力的解决方案。

"Stewart说:"旗舰架构就是所谓的开放机架" "最近刚刚推出了 Open Rack v3,即 ORv3。开放计算项目要做的,就是从他们的架构中汲取灵感,使用最好的架构,让每个人都能享受到好处。"

浩亭与开放计算项目携手设计了坚固耐用的 Orv3 PowerShelf 连接器。HARTING Han®开放式机架 V3 (ORV3) 因其创新的直角外壳(有助于在狭窄的机架环境中布线)和大功率容量而成为目前的标准。

浩亭与 OCP 的持续合作


开放计算项目分享开源设计和建立行业标准的愿景与浩亭致力于创新和协作解决问题的理念不谋而合。我们的解决方案专注于在快速发展的云计算环境中提高效率、可扩展性和可持续性。

浩亭一直积极分享数据中心行业内的思想领导力,并期待着建立持续、富有成效的合作伙伴关系。

精选解决方案


Han-Eco® - 高性能塑料连接器

Han-Eco®

这种坚固耐用的模块连接器由坚固耐用的环保塑料制成,减轻了重量,降低了成本。
了解更多
Han ORV3_Computer_Rack_Steckverbinder_quer.jpg

Han® ORV3

Han® ORV3 功率更高、占地面积更小、组装简单快捷、能效更高,可提供新一代电源连接。
了解更多

关于作者


Stewart, William.jpg

William Stewart

职位: 全球行业细分市场管理 | 智能基础设施

  • 公司名称: 北美浩亭公司

William 在与超大规模数据中心运营商、承建商及标准组织合作方面拥有多年的经验和专业技术积累。

[email protected]