2. 助力风能未来,降低总体拥有成本

助力风能未来,降低总体拥有成本

通过稳健的设计、卓越的组件以及对减少二氧化碳排放的高度重视,Senvion 将继续引领高效、可靠和可持续的风能解决方案。全电气时代(AES)得以成立的最重要基础之一。


立即观看视频
senvion_nacelle_panorama.tif

全球向可再生能源的过渡从未像现在这样重要,而风能在塑造可持续未来的过程中发挥着重要作用。作为印度发展最快的风能公司之一,Senvion 站在了转型的最前沿。凭借超过 25 年的工程专业知识和对创新的坚定承诺,Senvion 提供量身定制的解决方案,在全球范围内实现更清洁、更高效的能源生产。战略合作,如与浩亭公司的长期合作,确保了使用符合最高性能和可持续性标准的尖端部件。

风能行业的卓越工程技术将促进 AES 的发展


Senvion 的前身是 2001 年成立的 RE Power 公司,如今已成为印度发展最快的风能公司。Senvion 在班加罗尔和汉堡设有研发中心,并在不同地点设有不同的生产设施和制造商装置,业务遍及全球。

印度班加罗尔的发展历程始于 2015 年,凭借超过 25 年的卓越技术,Senvion 如今在印度的价值链上拥有超过 1000 名直接和间接资源。对技术创新和客户满意度的不懈追求,使Senvion能够不断突破可再生能源领域的极限。

Senvion 的使命是通过清洁、可靠和高效的解决方案,为风能的未来发展提供动力。通过在开发、制造、组装、安装和销售技术先进的风力涡轮发电机 (WTG) 方面的专业知识,Senvion 致力于提供针对具体项目的解决方案,以满足客户的各种要求。

助力风能未来,降低总体拥有成本

senvion_headquarter.tif
senvion_people_on_nacelle.tif
senvion_nacelle_panorama.tif
senvion_connector_on_application_1.tif
senvion_connector_on_application_2.tif
senvion_connector_on_application_3.tif

以稳健、可持续的技术为可再生能源提供动力


为了不断推动技术创新,保持在可再生能源领域的竞争优势,Senvion,在使用各种组件时,依靠的是稳健的设计原则、高质量的产品和对可持续发展的高度重视。通过优先考虑这些因素,Senvion,确保其解决方案不仅能满足现代能源市场的需求,而且往往超出这些需求,从而促进长期可靠性和环境责任。

市场领导者 浩亭 的工业连接器完全可以满足所有这些要求。这些连接器不仅具有卓越的质量和可靠性,而且非常易于维护,可确保减少停机时间并简化操作。此外,浩亭 产品的即插即用功能使其非常便于用户使用。

浩亭还通过推出创新的 Greenline 系列连接器,在可持续发展方面树立了新的标杆。这些连接器的设计重点是减少生产过程中的二氧化碳排放,与全球推动的绿色技术完全一致。

senvion_people_on_nacelle.tif

通过可信赖的伙伴关系加强风能


Senvion100% 信任其供应商,并全面致力于长期合作伙伴关系。正因如此,该公司自 2021 年以来一直与哈挺合作,形成了可靠的伙伴关系,并不断发展壮大。

Senvion在浩亭公司的整个产品组合中,约有 80 种不同类型的连接器可供使用。这些高品质组件专门用于 Senvion 风力发电厂的机舱和轮毂,即使在严峻的环境条件下也能确保最佳性能和长期可靠性。

浩亭 还在印度建立了新的生产设施。这大大改善了 Senvion 的响应时间,提高了供应链效率,并有助于减少印度风电行业的碳足迹。这一发展不仅有利于当前的业务,也为未来更深入的合作和联合创新奠定了坚实的基础。

senvion_connector_on_application_3.tif
插拔连接器提高了风能投资的价值

降低风力涡轮机的 CAPEX 和 OPEX 成本

从长远来看,简化风力涡轮机安装和维护的部件可以极大地提高设备的价值。了解如何操作


索取免费白皮书

客户利益概览:


  • 量身定制的解决方案,从单一来源提供全面的工业连接器和定制电缆组件。

  • 由于风力涡轮机的可用性提高,AES 的发电量增加

  • 高质量的连接器确保了卓越的可靠性和更长的 使用寿命 ,从而降低了维护成本和停机时间。

  • 高度灵活性和模块化,可无缝适应不断变化的项目需求和未来扩展。

  • 采用二氧化碳减排部件,实现可持续性和环保性能

»

我们相信我们的供应商是长期的合作伙伴,在过去的十年中,我们一直与 浩亭 合作。特别是在印度,我们从 2021 年开始与 浩亭 合作,我们在机舱和枢纽中使用了来自 浩亭 的 80 种不同类型的连接器。浩亭 提供坚固耐用的设计、高性能和可持续发展的优质产品,而且由于其即插即用& ,使用维护非常方便。

portrait_Prafullamkumar_Dhole__900x900.tif

Prafullakumar Dhole

采购主管

获取 TCO 白皮书