2. 通过连接器实现标准化和设备微型化

通过连接器实现标准化和设备微型化

联合开发的解决方案可节省空间和布线工作。这不仅缩短了设备的调试时间,还有利于环保。


立即观看视频
hero_best-practise_fuju-electric.png

世界在变化,要想在未来取得成功,工业解决方案就必须满足时代的需求。富士电机集团与 浩亭 携手合作,为电气元件提供更高效、更可持续的解决方案。结合我们的专业知识,我们开发出了既能满足全球市场需求,又符合严格市场标准的解决方案。

配电设备电气元件


自 1923 年成立以来,富士电机集团一直致力于电力和热能技术的创新,并不断提升电力电子技术,为工业和社会基础设施提供支持。

为了实现脱碳社会,富士电机 支持采用和扩大可再生能源,包括地热发电设备以及通过蓄电池控制系统稳定供应太阳能和风能发电。

富士电机 还有助于推广分布式发电。

富士电机 FA 组件& Systems 是富士电机集团的子公司,也是配电设备所用电气组件的制造商。他们开发满足客户需求的高质量产品,如减少工时和在出口海外时提供技术支持。

content_fuji_electric_2_1600x900.tif

通过连接器实现设备的标准化和微型化

content_fuji_electric_0_1600x900.tif
content_fuji_electric_1_1600x900.tif
content_fuji_electric_2_1600x900.tif
content_fuji_electric_5_1600x900.tif
content_fuji_electric_4_1600x900.tif
content_fuji_electric_3_1600x900.tif
content_fuji_electric_6_1600x900.tif

通过合作可加快 SCCR 认证速度、缩短启动时间并节省空间


为了满足客户的要求,企业必须对市场变化做出快速反应。Fuji Electric FA Components& Systems 与一家控制面板制造商接洽,希望在短时间内获得断路器和连接器组合的 SCCR 认证。

通常需要六个月的时间才能获得该认证,这也是将控制面板出口到北美所需要的。作为符合 SCCR 标准的连接器制造商,富士电机通过与 浩亭 合作,能够在更短的时间内获得该产品。

设备微型化实现了环境友好。标准化有助于提高效率,同时实现模块化,使平台理念成为现实。

连接器是这种方法的主要驱动力。与接线端子相比,它们还有助于减少布线时间和对熟练工人进行安装的需求。

content_fuji_electric_4_1600x900.tif

去碳化与生态责任


富士电机 正在努力减少其产品的碳足迹。例如,他们正在改进生产工艺,并推广在新产品中使用 98% 的可回收材料。

是许多制造企业的楷模。在连接器的碳足迹方面,哈挺技术集团也在履行其生态责任。

2024 年,浩亭 推出了首款二氧化碳减排型工业连接器,名为 浩亭 Han® GreenLine。新系列可节省多达 71% 的二氧化碳排放量,并可对整个供应链中使用的材料进行完全追溯。

首批减少二氧化碳排放的连接器组件进入市场成熟期

HARTING GreenLine

了解更多有关 HARTING GreenLine 的信息

客户利益概览:


  • 快速 SCCR 认证 基于平等伙伴关系

  • 缩短布线时间 得益于即插即用& 播放解决方案

  • 环境友好 由于设备微型化

  • 缩短设备启动时间 使用连接器


»

设备微型化实现了环境友好。此外,还需要实现零部件的标准化,以提高效率。我们认为,使用连接器有很多好处,如缩短设备启动时间和节省空间。

Tomonari Nakagaki.tiff

Tomonari Nakagaki

业务规划部科长