2. Agriculture Technologies
  3. 智能农业技术:农业的未来

智能农业技术:农业的未来

未来农业的重点是创新技术和智能网络,这是向农业机械和设备电气化迈出的重要一步。通过创新的连接解决方案,我们帮助农民提高工作效率,有针对性地使用资源。我们正在共同为可持续、高产和面向未来的智能农业奠定基础。


行业 - 农业技术 - 智能农业概览

智能农业是指通过有针对性地使用现代技术,实现农业流程的数字化和自动化。传感器、联网机器、人工智能和数据分析使农民能够以更高效、更可持续和更节省资源的方式经营业务。目的是提高产量,优化资源利用,同时减少对环境的影响。

未来智能农业的一个关键组成部分是农业设备的电气化。电力驱动的机器不仅更加环保,而且可以更精确、更灵活地工作。与此同时,数据接口也变得越来越重要:它们可以实现不同机器、传感器和控制系统之间的无缝通信。这样就可以实时收集和评估数据,并用于优化工作流程。

浩亭连接方案助力智能农业


可靠的连接器和高质量的电缆是农业连续网络顺利运行的关键。它们构成了数字基础设施的骨干,确保安全的数据和能源传输,即使在户外条件苛刻的情况下也是如此。作为一家领先的技术公司,浩亭 不仅为农业提供创新的连接器解决方案,还积极参与接口标准化工作。通过这种方式,浩亭 为面向未来、高效和网络化的农业奠定了基础。

我们的专长


农业技术

精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展

东部和南部非洲的可持续农业

致力于绿色未来

致力于绿色未来

农业电气化使我们能够为环保型供应链做出积极贡献。
Icon Leaf

可持续性和绿色能源

我们通过使用更小、更高效的部件来减少碳足迹。
创新解决方案

我们为农业数字化和网络化提供了新的机遇。

浩亭连接方案助力智能农业


圆形连接器

Industrial Circular Connectors

适用于空间有限的应用。
工业用圆形连接器
浩亭 AEF 高压电子公司:电气化实现可持续、高效和适应性强的农业

浩亭 AEF HV 实现了拖拉机和农业机械的电气化

在全电气社会中,农业尤其面临着改善碳足迹的挑战。精准农业是优化可持续性和环境兼容性的关键战略之一。
了解更多
Hero:精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展

精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展

通过电气化流程,可以显著提高农业工作的效率。浩亭 AEF HV 接口为这种可持续方法铺平了道路。
了解更多

感兴趣吗?请与我们联系!

如果您正积极从事智能农业,并在寻找可靠的电气解决方案,请与我们联系!


谈解决方案

电动机的优点

与农业机械中的液压装置相比,电机具有众多优势。以下是一些最重要的优势:


能源效率:与液压系统相比,电动马达的效率通常更高。它们能将更高比例的电能直接转化为机械能,从而降低能耗。
易于维护:与液压系统相比,电力驱动系统的活动部件更少,因此维护成本更低。磨损或需要更换的部件更少,从而降低了运营成本。
精确性和可控性:电动马达可以更精确地控制机器及其功能。这在需要微调的应用中尤为有利,例如肥料配料或附件的精确控制。
减少发热:与液压系统相比,电机产生的热量更少,从而提高了效率,降低了过热和相关问题的风险。
环保:与使用化石燃料的液压系统相比,使用可再生能源驱动的电力驱动更环保。这有助于减少农业的温室气体排放。
能源效率:与液压系统相比,电动马达的效率通常更高。它们能将更高比例的电能直接转化为机械能,从而降低能耗。
负载变化时效率更高:电力驱动可动态调整功率输出,以更好地适应不同的负载。这对于犁地或播种等不同要求的应用非常有用。
设计紧凑:与液压系统相比,电机通常占用更少的空间,使机器设计更加灵活。这有助于使机器更轻、更灵活。
整合现代技术:电力驱动可以更容易地与传感器和自动化系统等现代技术相结合,从而实现更高的效率和更好的效果。

客户的评价


利用 AgXeed 实现精准农业

通过我们的连接解决方案,我们支持农民优化工作流程和资源利用。怎么做?在自主技术(如AgXeed )的帮助下,该公司的全自动 AgBot 机器人使农民能够显著提高效率。机器人可连续工作长达 23 小时。它们利用智能算法优化能源和资源的使用,如能源、肥料、水和种子。

了解更多

来自 ANEDO 的监控和显示系统

ANEDO 是一家领先的 OEM 供应商,专门提供用于农业技术的创新型监控和显示系统。有了 ANEDO 的解决方案,新的和现有的农业机械都可以有效地实现数字化。这些系统提供广泛的功能,例如连接摄像头进行过程或环境监测,无论是否有人工智能支持,以及通过提供的软件解决方案进行直观的机器操作。

当前数字化进程的一个关键方面,是将HSI(高速ISOBUS)作为农业技术领域的新通信标准加以应用。HSI 基于单对以太网(SPE)技术,得益于更高的传输速度,可实现显著更高的数据传输速率。浩亭通过符合 IEC 63171-6 标准的国际通用 T1 工业接口,为 ANEDO 提供合适的 SPE 连接方案。这使用户可以在适用于传统以太网的 D 编码接口与单对以太网之间进行选择。

ANEDO 的“展示”产品平台使农业设备制造商能够快速、轻松地配置其特定型号——这是一种“定制化现成产品”的组合:既能满足客户需求,又无需漫长的开发周期即可快速交付。得益于 SPE 接口,该平台已具备HSI兼容性,因此满足了拖拉机与农机具之间下一代跨制造商通信的要求 — 这为确保系统具备前瞻性做出了重要贡献。

除了现有的 ISOBUS 功能外,HSI还将支持集成数码相机系统。无论是否采用人工智能进行图像处理,全新的感知可能性正在不断涌现,这为农业技术领域的创新控制与自动化开辟了新途径。ANEDO 还积极参与高速 ISOBUS 的标准化工作,并在农业工业电子基金会(AEF)内领导相关工作组。

浩亭智能农业新闻


Die Zukunft mit KI beackern.jpg
2024年7月7日 tec.news

精准农业:可持续、高效和有韧性的农业:AES

Prof. Dr agr. 卡尔-维尔德(Karl Wild):"基于数据的决策、全球定位系统(GPS)的指导以及传感器在田间的使用,如今已成为先进农场的标准配置。这些技术能够精确监测和控制从播种到灌溉和收获的农业流程,有助于促进农业的可持续发展"。
阅读更多
浩亭 AEF 高压电子公司:电气化实现可持续、高效和适应性强的农业
2024年4月18日 产品

浩亭 AEF 高压电子公司:电气化实现可持续、高效和适应性强的农业

在全电气社会中,农业尤其面临着改善碳足迹的挑战。精准农业是优化可持续性和环境兼容性的关键战略之一。
阅读更多
农业技术中的实用数字化和数据管理
2025年11月20日 tec.news

在农业领域弥补差距,迎头赶上

ISOBUS 能力中心正在推动农业机械技术的实用数字化和数据管理。
阅读更多
农业中的数据交换--从 AEF 的角度看机遇与挑战
2025年11月20日 tec.news

数据助力成功增长

过去二十年来,数字化如何从根本上改变了农业。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多

想谈谈解决方案吗?


Lukas Hellmann - 哈廷技术集团

卢卡斯-赫尔曼

职位: 非公路业务开发经理

  • 部门: 非公路业务开发
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

浩亭 - 工业 - 农业技术

常见问题 - 智能农业


智能农业正在利用数字化和网络化系统改变农业技术。传感器、数据分析和自动化机械可实现对耕作、灌溉和收割的精确控制。其结果是更有效地利用资源,提高产量,减少对环境的影响。实践证明,实施智能耕作可提高农业部门的可持续性和竞争力。总之,它支持使农业具有可持续发展性和抵御气候变化和技能短缺等挑战的能力。

浩亭 提供创新的连接解决方案,可在智能农业应用中实现可靠的数据和能源传输。坚固耐用的连接器和接口专为在恶劣的农业环境中使用而开发。浩亭 通过单对以太网解决方案支持现场机器和传感器的联网和数字化。现代农业因自动化、高效和精准而得到加强。因此,浩亭极大地支持了智能农业技术的发展,使农业适应未来的需要。

即使在现场潮湿、灰尘和振动等苛刻条件下,浩亭 连接器也能提供极高的可靠性和坚固性。它们可为联网的农业设备和机械提供安全稳定的数据和能量传输。浩亭 连接器采用模块化设计,可灵活适应智能农业的各种应用和要求。易于安装和维护,为农业日常业务节省了时间和成本。总之,浩亭连接器支持农业数字化和自动化,有助于提高效率和生产力。

要为智能农业应用找到合适的连接器,首先应分析其具体要求,包括环境条件、数据和能量传输需求以及机械应力。浩亭 提供多种连接器,专门用于恶劣的农业环境。使用浩亭网站上的在线配置器,专门搜索合适的产品。请注意IP保护等级、模块化以及与设备和系统的兼容性等特性。请随时联系我们的 浩亭 专家,获取为您量身定制的解决方案。