2. 新闻
  3. HARTING GreenLine:首批减碳连接器组件成熟上市
产品
2024年4月16日
1 分钟

HARTING GreenLine:首批减碳连接器组件成熟上市


浩亭技术集团正在履行其对连接器碳足迹的责任,因此在 2024 年汉诺威工业博览会上展出了 GreenLine 系列中首款减少二氧化碳排放量的插针。碳平衡主要是通过用生物聚合物替代连接器的矿物原料来实现的。HARTING 是第一家生产 Han® E 系列产品的制造商,产品尺寸从 6B 到 24B。
英雄:HARTING GreenLine:首批减碳连接器组件成熟上市

二氧化碳减排高达 70

这种新型生物聚合物是根据质量平衡原则生产的,即使用可再生原料而不是化石原料。它符合国际可持续发展和碳认证 ISCC+ 的标准,采用经认证的生物基聚碳酸酯,可减少多达 70% 的二氧化碳排放量。

HARTING GreenLine 对客户处设备或机器/系统制造过程中的环境平衡具有积极影响。通过 ISCC+ 认证,可对整个供应链中使用的材料进行全面追溯。这使客户能够改善二氧化碳平衡。

了解更多有关 HARTING GreenLine 的信息
内容:Han E GreenLine

Han® E 绿色系列

Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

职位: 重载连接器产品负责人

  • 部门: 产品管理 重型连接器
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


2000x1000_Han_HPR_VarioShell_mini_group.jpg
2026年9月17日 产品

“迷你”VarioShells 使车间跳线设计更加灵活

新增的 6、10 和 24 三种规格,为轨道应用提供了更大的设计灵活性、更便捷的维护性以及更优化的线缆布线方案。
阅读更多
Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度
2026年9月17日 产品

Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度

全新的 Han® 4 HPR 将久经铁路验证的坚固性与高达 70 A 的载流能力相结合,同时显著减少安装空间和重量。
阅读更多