2. 数据中心基础设施解决方案
  3. 数据中心楼宇管理系统

数据中心楼宇管理系统

数据中心楼宇管理系统(BMS)是一个集成框架,用于监督和优化数据中心内关键组件的运行效率。BMS 数据中心包含多种功能,包括监控环境条件、管理配电、控制供暖、通风和空调系统,以及确保设施的安保和安全。通过利用先进的传感器和自动化技术,数据中心 BMS 可提供实时洞察和分析,使设施管理者能够做出明智的决策,从而提高性能并降低运营成本。最终,数据中心 BMS 的实施对于确保最佳的资源利用率和保持内部敏感设备的理想状态,以及支持数据中心运行的整体可靠性和效率至关重要。


Han-Protect_Applikation (1).jpg

数据中心 BMS 的未来是连接性。


与数据中心内的许多其他系统一样,楼宇管理系统(BMS)也在采用各种技术,使其更加可靠和高效。除了物联网传感器和人工智能,BMS 基础设施设计人员还将连接器化作为优化的关键领域。

在安全、照明、冷却和其他基础设施系统中,从硬接线到连接器的转变为数据中心的建设者和超大型企业提供了一种新的解决方案,可以更快地让数据中心上线,并更可靠地保持稳定运行。

信息资源


了解有关 Han® Protect 的更多信息

施耐德电气& 浩亭 合作实现模块化数据中心

Han® Protect 如何改造 BMS 面板,加快数据中心上线速度

wrench-solid.svg

增加BMS的可访问性。

增强现场技术人员的能力,减少对昂贵的专业电气工程师的依赖。
gauge-simple-high-solid.svg

数据中心快速上线

照明等非关键系统通常采用硬接线,安装速度较慢,需要熟练工才能更换。
circle-up-regular.svg

加快故障排除,延长正常运行时间。

利用保险丝集成连接器,可立即识别和修复烧毁的连接。
minimize-solid.svg

在不牺牲性能的前提下减少占地面积。

更小的连接器能在更小的空间内实现最大的功能,从而提高效率和安装速度。

楼宇管理系统连接应用


控制面板安装

缩小 30% 的系统控制面板可将安装时间从数周缩短至数天。 

传统上,大型、笨重的楼宇管理系统(BMS)机柜 可能需要数周时间才能通过硬接线 连接起来。随着即插即用连接器的过渡,面板的安装速度更快,成本效益更高。

✓ 连接好的面板运抵现场时已组装完毕,预先经过测试,可随时安装
✓ 外部熔断的机柜插头消除了控制工程师硬接线数千 IO 点所产生的昂贵机柜接线劳动
✓ 加快当前设施的改造和未来设备的更新
✓ 更安全、更高效的产品结构支持可持续发展计划
✓ 标准化简化了采购和安装团队的施工流程

Datacenter_Gebaeudemanagement_ControlCabinet.tif

通过快速更换保险丝,简化机架维护,提高运行时间。

新品!适用于控制柜的 Han® Protect


为了使数据中心投入运行(并保持其正常运行),浩亭不断开发即插即用的创新技术。

新款Han® Protect 连接器 通过将连接点移至控制柜外部,简化了保险丝的更换流程——从而无需聘请昂贵的专业人员。

✓ 保险丝熔断时,连接器上的 LED 指示灯会亮起
✓ 集成式保险丝易于操作,几秒钟即可完成更换
✓ 占用空间比保险丝接线端子更小,因此控制柜体积更小
✓ 由于所需控制柜材料更少,有助于支持可持续发展举措

了解有关 Han® Protect 的更多信息

新款 Han® Protect 连接器将保险丝的更换位置移至控制柜外部。

Datacenter_Gebaeudemanagement_Lighting.tif

照明、暖通空调& 安全系统

连接器提高了照明、暖通空调和安防系统的效率,大大有助于节约能源和提高运行效率。

连接器可快速连接和断开,便于安装和更换照明和暖通空调组件。这就减少了维护活动中的停机时间,确保系统继续运行,避免因长时间停机而浪费能源。

其他优势包括

✓ 连接器的的方案提供了设计灵活性,并方便未来方案升级,无需重新布线或系统检修
✓ 智能连接可实现实时监控和调整,以优化能源使用
✓ 连接提高了效率和可靠性,从而延长了正常运行时间,节省了公用事业成本
✓ 高效系统可减少设施的碳足迹,符合可持续发展的目标和法规

与数据中心连接专家对话

如果您对连接器或我们解决方案的功能有任何疑问,我们的专家随时准备为您解答。如需技术指导或设计帮助,请联系我们的内部工程师,让我们成为您团队的连接器专家。


了解更多

相关楼宇管理系统资源


英雄:Han® Protect:连接器可简化故障排除并提高系统可用性

Han® Protect:简化机架维护,快速更换保险丝,提高正常运行时间。

新型 Han® Protect 连接器通过将连接移至控制柜外部,简化了保险丝的更换过程,从而省去了昂贵的专业劳动力。
了解有关 Han® Protect 的更多信息
2022-10_DataCenter_GettyImages-1148233863.jpg

Han® Protect 如何改造 BMS 面板,加快数据中心部署 [应用故事]

在接到超大规模客户对流线型控制面板设计的要求后,浩亭工程师设计了一种连接器,使建筑管理系统(BMS)控制面板的尺寸缩小了30%,安装时间从几周缩短到几天。
阅读完整应用故事
Schneider Electric.png

施耐德电气:与 浩亭 合作实现无缝即插即用解决方案 [应用故事]

施耐德电气与浩亭合作开发定制连接解决方案,以满足其不断增长的数据中心电源需求。
阅读完整应用故事

准备好讨论数据中心解决方案了吗?


个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。