2. 数据中心基础设施解决方案
  3. 数据中心电源系统& 解决方案

数据中心电源系统& 解决方案

数据中心机架电源和配电是确保 IT 设备在数据中心环境中高效运行的关键部件。有效的数据中心电源解决方案对于管理从服务器到存储系统等各种设备的复杂能源需求至关重要。数据中心电源系统旨在为设备机架提供可靠、可扩展的电源,而配电装置 (PDU) 和不间断电源 (UPS) 等数据中心电源设备在保持电源质量和可用性方面发挥着至关重要的作用。通过为数据中心实施强大的电力系统,运营商可以优化能源使用,延长系统正常运行时间,并确保其基础设施能够支持不断增长的工作负载和不断发展的技术要求。


HCS data centre.tif

在对安装速度要求极高的情况下,即插即用可加快系统安装速度,延长正常运行时间。


世界上对效率要求最高的地方莫过于新建的数据中心。在短时间内上线项目总是有挑战。每一周、每一天、每一个不在线的小时,都有数百万美元面临风险。

人工智能和云计算等技术的发展依赖于机架式服务器为其创新影响提供动力。仅从 2022 年到 2023 年,数据中心的能耗就增加了 55%,而 2023 年上半年的数据中心建设量更是历史之最。

随着对新建数据中心的需求丝毫没有放缓的迹象,浩亭 的电源设备和连接解决方案组合有助于数据中心 更快 上线,并更可靠地运行。

从为大楼供电到为单个机架供电,浩亭 连接器可为整个数据中心提供可靠的电力。

信息资源


网络研讨会:让您的数据中心更快上线并降低成本

用于超大规模的连接机柜电源分配器(rPDU)

浩亭 OCP& Microsoft Project Olympus 合作伙伴关系

白皮书:将 PUE 提高达 50%

gauge-simple-high-solid.svg

数据中心快速上线

放弃硬接线型电源分配单元(PDU)可缩短上市时间。即插即用型 PDU 加快了安装时间和数据大厅刷新速度。
earth-americas-solid.svg

简化供应链。

采用预组装、本地采购的 PDU 可将交付时间从数月缩短至数周。
circle-up-regular.svg

延长运行时间

在恶劣的关键任务环境中提高连接安全性。

数据中心电源系统应用


连接的 rPDU

可插拔电缆线束加快了数据中心的调试速度。 

从硬接线转换为即插即用型机架 PDU 连接器,可加快产品上市速度并提高未来的灵活性。在全球供应网络的支持下,这种全球范围内可扩展的库存可在任何地方快速安装和交付。

✓ 5 线至 7 线桥接功能与全球兼容,可随时部署到各个地区的数据中心
✓ 为在欧洲、北美、中国或全球任何地方推出的机架 PDU 提供库存和装运服务
✓ 减少 rPDU 供应链的故障点,从而加快扩展速度
✓ 无需采购和库存特定地区的组件
✓ 模块化允许在一个紧凑型端口内实现多种连接类型和尺寸

Datacenter_rPDU_sRGB.tif
Datacenter_Busbar_sRGB.tif

高压电缆

高效的高压电缆对正常运行时间的可靠性、安全性和可扩展性至关重要。

数据中心电源线也称为电源电缆或母线,是配电的关键部件。连接式电源线是提高能效和 中心整体效益的另一个来源。

✓ 现场即插即用,安装更快捷
✓ 一站式连接方案包括电缆和连接器
✓ 升级和维护更便捷
✓ 最大程度减少电源故障、热量损失和能源浪费
✓ 本地产品开发团队和本土制造,简化采购流程,实现最大可扩展性
✓ 适应不断变化的电力需求,并灵活应对不断变化的需求

电源架(Power Shelf)

采用标准 ORv3 连接器。

十多年前,浩亭 与开放计算项目(Open Compute Project)共同制定了 ORv3 电源架连接器标准。除了简化供应链和安装之外,这种标准化的即插即用连接器还通过其用户友好的设计最大限度地发挥电源架的功能。

✓ 桥接功能省去了费时而复杂的接线工作
✓ 光滑的罩壳最大限度地利用了可用空间。
✓ 直角入口适合电源架的设计限制
✓ 预留标签空间,提高操作员的合规性和安全性。

Datacenter_PowerShelf.tif

远程电源板& 小母线

即插即用连接器提高了供应链和安装的效率。

与典型的 IEC 6039 连接器相比,用于母线、远程电源板 (RPP) 和配电柜 (PDC) 的即插即用电源连接器可节省大量成本。浩亭 Han® Eco 除提高其他采购效率外,还节省空间和成本。

✓ 可在全球任何地方使用的单一 SKU
交货时间从 8 周缩短到 2 周
功率高达 400 安培
面向未来,可根据功率需求的增加升级模块
重量轻,但坚固耐用,由热塑材料制成

与数据中心连接专家对话

如果您对连接器或我们解决方案的功能有任何疑问,我们的专家随时准备为您解答。如需技术指导或设计帮助,请联系我们的内部工程师,让我们成为您团队的连接器专家。


了解更多

数据中心供电系统资源


Data Centers Webinar.png

网络研讨会:加快数据中心上线速度并降低成本

在这场网络研讨会回放视频中,浩亭数据中心专家将分享相关产品、演示方案、案例研究以及实战见解,探讨数据中心如何利用连接技术攻克核心难题。
网络研讨会:让您的数据中心更快上线并降低成本
Connectorized rPDUs for hyperscalers.jpg

面向超大规模数据中心运营商的连接器式机架配电单元(rPDU)

标准化和模块化的电源连接器通过简化PDU库存,加快了产品上市速度。
了解更多
开放计算项目(OCP)——ORV3机架系统的电源连接器

浩亭与超大规模数据中心运营商合作制定新行业标准

了解微软和开放计算项目基金会(Open Compute Project Foundation)如何利用浩亭的解决方案,更快地让数据中心投入运行,并确立了连接领域的行业标准。
了解更多
header_han-eco-szize-4_data-centre_header.jpg

适用于数据中心连接的 Han-Eco® 4

Han-Eco® 4 可在节省高达40%的安装空间的同时传输高达70 A的电流,从而为现代数据中心实现高效且可持续的电力分配。
了解更多
选择Hero连接器可提高能效

选择连接器可提高能效达 50%

通过最大限度地减少连接过程中的电能损耗,连接器可以提高用电效率(PUE)。
免费下载白皮书

硬接线与连接器

与硬接线相比,工业设备基于连接器的布线在每个阶段都有优势。

安装成本和时间
当硬接线控制柜需要拆卸、运输和重新组装时,需要聘请成本更高的专业承包商。为确保线路连接正确而进行的冗长测试也需要额外的时间。

即插即用的连接器可以很容易地相互连接,并与机械设备连接,从而带来简单、灵活和多用途的安装体验。

维护
维修硬接线机器需要专业维护工程师或承包商在成千上万个连接点中煞费苦心地查找故障点。更不用说拆卸、更换或重新布线所需的时间了。

即插即用连接器可在几秒钟内轻松断开和更换,成本效益高。

灵活性
几十年来,当生产车间不改变其占地面积时,硬接线是一种可以接受的做法。建好后就不管了?那些日子已经过去了。

即插即用型连接器可快速、简单地调整生产流程,通常可由机器操作员自己完成。使用模块化连接器,电源、控制和数据传输可并排安装在一个连接器中,从而节省了空间,并使专家更容易设计应用。

准备好讨论数据中心解决方案了吗?


个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

数据中心机架电源常见问题


数据中心电力解决方案包括一系列旨在有效管理和分配数据中心内电力的策略和技术。它们之所以重要,是因为它们能确保向关键 IT 设备可靠供电,最大限度地减少停机时间并保持运行效率。

适当的电源解决方案有助于优化能源使用和管理现代数据中心日益增长的电力需求。

数据中心电源系统通常包括几个关键组件,如电源分配单元 (PDU)、不间断电源 (UPS)、变压器、断路器和备用发电机。

这些组件协同工作,提供稳定高效的电力供应,防止断电,并确保电力有效地分配到设施内的各个机架和设备。

包括 PDU 和 UPS 系统在内的数据中心电源设备通过提供浪涌保护、备用电源和实时监控功能,在确保运行可靠性方面发挥着至关重要的作用。

这种设备有助于防止电力中断和设备损坏,使数据中心能够保持稳定的正常运行时间,并在不影响整体运行的情况下进行必要的维护。

选择正确的数据中心电源解决方案需要评估您的具体电源需求、未来的可扩展性要求以及您正在使用的设备类型。

必须对现有的数据中心电源系统和设备进行评估,考虑总体拥有成本,并咨询行业专家,以确保所选解决方案符合您的运营目标、效率标准和预算限制。