2. 氢能技术
  3. 制氢

制氢

制氢是通往可持续能源未来的关键一步。浩亭 组件在电解槽的扩展中起着决定性作用。我们提供符合氢气生产特殊要求的连接解决方案,并为您的应用开发定制解决方案。


制氢

氢可以通过各种方式产生,其中最常见的是电解法。在电解过程中,利用电流将水分离成氢气和氧气。这一过程可以利用风能、太阳能或水电等可再生能源,从而实现环保和可持续发展。这就是所谓的绿色氢气。

浩亭以强大的连接解决方案支持这一发展,这些解决方案对于电解设备的集成和运行至关重要。通过提供必要的技术,我们为更有效地利用氢作为能源载体做出了贡献,从而为全电气社会做出了重大贡献。我们的连接解决方案与电解槽的模块化结构完美契合,可实现灵活、简便的扩展,以及快速的现场安装和维护(即插即用)。

其他生产方法包括甲烷蒸汽转化(SMR),即从天然气中获取氢气。生物质气化可将有机物转化为氢气。技术进步使所有这些生产方法的效率和成本效益不断提高。

氢技术的优势是多方面的,为可持续能源的未来提供了巨大的潜力。其中最重要的优势包括

我们的专长


氢的储存和运输
氢气利用
您的联系人
常见问题

Icon Leaf

清洁能源

使用氢气不会产生温室气体排放,只会产生水蒸气和水。
转速表

高性能和高能效

与化石燃料相比,氢能具有更高的性能和能效。
ship.svg

多样化的应用

氢气可用于交通运输、工业和供热等多个领域。

氢电解槽

这就是浩亭产品和解决方案如何帮助氢气生产的。点击此处了解我们的应用可能性:


制氢
氢生态系统电解槽变压器

为电解槽提供高效电源

精确的电力供应对于电解槽中将水分离成氢气和氧气的堆栈的最佳运行至关重要。浩亭 提供 HPR 连接器和 HPTC 大电流连接等创新解决方案,确保可靠、低损耗的电力传输。这些组件将变压器和逆变器与电解堆无缝连接,从而将电流精确调整到所需参数。浩亭产品坚固耐用的模块化设计使客户能够灵活定制解决方案,并轻松扩大生产规模。在安装时,只需将连接器组装在一起即可连接模块,这使得安装过程更加简便。浩亭 连接技术是工业应用的理想选择,可提供最高的效率、耐用性和易维护性。浩亭 为可持续和经济的氢气生产奠定了完美的基础。

最大程度地防止爆炸

可靠和安全的连接在潜在爆炸性环境中至关重要,例如氢气生产中可能出现的爆炸性环境。浩亭 提供专为危险环境设计的各种 Han® 连接器。这些坚固的连接器将安装在电解堆上的控制盒与主控制柜连接起来。即使在极端条件下,它们也能确保电力和信号的安全传输。Han® Ex 连接器可提供最大程度的防爆保护,因此是在潜在爆炸环境中安全运行的理想选择。它们坚固耐用、易于操作,即使在最苛刻的环境中也能保证整个电解设备的效率和安全性。

氢_生态系统_电解槽_电解槽
氢生态系统电解槽 传感器和执行器

压力、温度和阀门位置的安全连接

传感器在电解过程中起着至关重要的作用,它能可靠地监测电解槽的运行参数并确保安全。浩亭 为此提供了坚固耐用的圆形连接器,可在传感器和控制技术之间实现安全稳定的连接。圆形连接器结构紧凑、坚固耐用,专为工业环境开发,非常适合高温、潮湿和机械负载等苛刻条件。因此,浩亭 支持精确的过程监控,并确保氢气生产的最高效率和安全性。

感兴趣吗?请与我们联系!

如果您参与电解槽的规划或制造,并正在寻找可靠的连接解决方案,请与我们联系!


感兴趣吗?请与我们联系!

氢能新闻


海上货轮
2025年3月30日 tec.news

规划绿色未来

用氢气推进船舶:为汉堡 eCap Marine GmbH 公司设计的项目
阅读更多
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
2025年1月15日 tec.news

将新能源与客户特定解决方案相结合

连接,即传输数据、信号和电力所需的连接技术,在未来的能源供应中发挥着关键作用。
阅读更多

您的联系人


王波

王波

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业管理 能源
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

常见问题


浩亭 提供多种产品,可为电解槽提供可靠的电源和过程监控。我们的 HPR 连接器组合和 HPTC(高性能变压器连接器)大电流连接器可确保变压器、整流器和电解堆之间安全高效的电力传输。浩亭 产品的模块化设计使客户能够灵活设计解决方案,并轻松扩大生产规模。
此外,M12 圆形连接器可确保压力传感器的稳定连接,而 Han® 连接器则可在危险环境中实现开关盒与主控制柜的安全连接。

与其他自然资源不同,氢在地球上无法以原始形式存在,必须利用能源从水或碳氢化合物中提取。

最广泛使用的制氢技术有

  • 蒸气重整和

  • 电解

在蒸汽转化过程中,氢气通过高温和水蒸气从碳氢化合物中分离出来。然而,这样做会留下碳化合物,这意味着氢气的生产过程中不会产生废气。

在电解过程中,利用电能通过化学过程将水分解成各种成分。在此过程中会产生氧气和氢气。如果氢气是在电解过程中利用可再生能源发电产生的,则被称为绿色氢气。然后,氢气可以以各种形式储存起来。

当氢气等易燃物质与氧气和火源接触时,就会发生爆炸。氢气燃烧时温度极高,火焰看不见,能量很高,会对周围环境造成严重影响。从储存、运输到使用,凡是处理氢气的地方都会产生危险区域。因此,每种可能的氢气应用都需要防爆保护,以防止 H2 成为危险。计划中的氢利用的大幅扩展和整合产生了新的安全问题,需要在整个价值链中加以考虑。

浩亭 提供符合 DIN EN IEC 60079 标准要求的解决方案,适用于潜在爆炸性环境(1 区和 2 区),以及客户定制的连接解决方案(如带有完整传感器布线的配电箱等),这些解决方案均通过了符合 ATEX 指令 2014/34/EU 的认证机构的认证。根据 IEC 60079-11 标准,Han® Ex 连接器被视为简单的电气设备,并不用于自身认证。浩亭 通过制造商声明宣布符合 IEC 60079 的要求。