国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 机械制造
  3. 金属加工设备连接方案

金属加工设备连接方案

向电动交通的技术转变;人工智能的应用以及由此带来的半导体行业的巨大增长;新型生物基材料在纺织品和包装中的使用对环境保护产生的巨大影响--这些仅仅是其中的几个趋势,如果没有金属加工机床的精密产品,这些趋势是不可能实现的。随着对这些机器产量需求的增加,它们也需要更高效、更快速地联机--这是现代化连接所带来的演变。


金属加工设备连接方案

金属加工是制造业中最具活力、要求最高的领域之一。从切割和塑形到连接,甚至 3D 金属打印,所涉及的机器和它们所执行的任务一样多种多样。无论是钻孔、冲压、焊接还是激光烧结,每一道工序都依赖于精度、速度和可靠的正常运行时间。

如今的金属加工机床是智能互联系统。它们采用先进的数控系统、直观的人机界面 (HMI) 和高性能传感器,以提供一致的结果。但在幕后,是连接基础设施保证了一切顺利运行。工业以太网、模块化连接器和强大的屏蔽技术可确保组件和系统之间安全、高速的通信,即使在恶劣的环境中也是如此。

我们的金属加工机械连接专业知识


申请免费样品

One Single Interface for all lifelines

了解更多

实现未来可扩展性和无缝连接

具备面向未来的扩容能力,实现无缝互联。

当今的生产必须具有可扩展性,并支持后续扩容改造。浩亭连接器的模块化设计可根据客户个性化需求满足上述要求,同时实现无缝互联。
获得定制和设计灵活性

获得定制和设计灵活性

用于金属加工的连接器不仅要在恶劣的环境中稳定运行。可灵活扩容、本地生产的定制化接口搭配现场常备,能够实现快速交付,并提升采购的稳定性。
快速调试

快速调试

经过预先测试的即插即用系统简化了安装过程,缩短了调试时间,降低了装配出错率,加快了上线速度。了解我们的电缆装配解决方案,节省更多时间。

感兴趣吗?请与我们联系!

如果您从事金属加工机械行业,并正在寻求强大、高性能的电气或气动连接解决方案来支持您的运营,那么 浩亭 就是您值得信赖的合作伙伴。立即联系我们,了解我们如何帮助您提高生产力。


谈谈金属加工机械

浩亭金属加工机械解决方案

高精度技术的标准化连接


金属加工机械 - 接触点图像

金属屑输送机和过滤系统是金属加工设备中的典型系统:它们在加工过程中清除金属屑和金属屑,并对冷却液进行过滤,使其返回加工过程。这些集成系统通过自动排屑和保持冷却液质量来提高效率。这就提高了工艺可靠性,减少了停机时间,并降低了对环境的影响。

碎屑输送机和过滤装置

任何机器或生产线的电气设备和自动化组件都可以根据整体概念、规模和自动化程度选择集中式或分散式设计。在所有机器概念中,开关柜仍然是关键部件

金属加工领域的机柜中装有用于主轴、轴和辅助驱动器的驱动控制器,以及电源、控制组件(如数控系统、人机界面和基于 PC 的系统)和安全装置。此外,控制柜在确保整个系统的功能安全方面发挥着核心作用,它提供适当的物理保护,并通过专门设计的措施来抵御来自网络的威胁,从而确保网络安全。

金属加工机械 - 控制柜

在金属加工机械中,人机界面(HMI)和数控系统(CNC)是两个相互关联的组成部分:CNC 是机器的 "大脑",负责编程并执行刀具运动和加工操作,而 HMI 则是 "人机界面":HMI 是 CNC 系统的重要组成部分,可促进人与机器之间的互动,并确保高效、安全的操作。

金属加工机械 - 人机界面

持续的自动化以及在金属加工流程中集成机器人和协作机器人,使最终用户能够最大限度地提高生产效率和灵活性。利用机器人和协作机器人进行工具更换和工件进给,可以使后续加工任务的设置与正在进行的加工操作同时进行。这种并行处理支持实施无人值班,从而缩短了吞吐时间,提高了产品质量,并减少了技术人员的工作量。

金属加工机械 - 机器人

输送系统 是自动化生产线不可或缺的一部分,尤其是在金属加工行业。它们能有效地运输工具、工件、成品和材料废料,通过在不同生产阶段之间移动物品来简化生产。这样既能提高生产率,又能确保工作场所的安全。

典型的输送机类型有带式、辊式或板条式输送机,以及螺旋输送机和托盘输送机系统等专用系统,具体取决于物料和应用要求。

金属加工机械 - 输送系统

更多信息和推荐

我们的接口解决方案始终能够灵活适应您的需求——无论这些需求多么独特创新


生产半导体的机器

Husky - Machine # 5.jpg

通过创新伙伴关系实现可靠、可持续的制造机械

Throughout their 15-year partnership, Husky Technologies and HARTING have engineered high-performance, space-saving manufacturing machinery with reduced dependency on natural resources.
了解更多
HARTING Han® Leading To Smart Technology - video link img.jpg

Han® - 引领智能技术

智能工厂是一个广义的术语,包括使用物联网技术为工厂车间带来智能。与智能工厂相关的一些关键技术包括数据处理能力、互联设备和先进的机器人技术。智能工厂的目标是实现高度定制化、快速设计和系统变更、预测性维护模型以及提高运营效率。
了解更多
轻松连接插入件中的插针

CGS:现场和机柜安装时间最多可节省 50%

使用免工具 Han® ES Press缩短安装时间
了解更多

数字工具

无论何时需要


Configurators Hero

浩亭配置器

节省时间,使用我们创新的产品配置器为您的施工找到完美的解决方案,包括自动生成所有需要的文件和数据表。
查看配置器概述
工程数据& 服务

工程数据& 服务

工程数据& 服务
数字孪生图像

数字孪生

了解有关浩亭数字孪生、资产管理壳 (AAS)、数字产品护照 (DPP) 和产品碳足迹 (PCF) 的更多信息
更多关于数字孪生

想谈谈解决方案吗?


Jakob Dück

Jakob Dueck

职位: Industry Segment Manager Machinery

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

机械制造 - 联系我们表格

常见问题


金属加工机械包括用于切割、成型、成形和组装金属部件的各种设备。这包括数控机床、车床、铣床、冲压机、焊接系统等。这些机器在汽车、航空航天、能源和工业设备制造等行业中至关重要。它们实现了高精度生产、可扩展性和可重复性--这是在当今全球市场上保持质量和竞争力的关键因素。

制造商经常面临一些运营和技术挑战,包括

  • 停机和维护:意外的机器故障会中断生产并增加成本。

  • 能源效率:高能耗既影响可持续发展目标,也影响运营开支。

  • 数据集成:许多传统系统缺乏连接性,因此难以实施智能制造或预测性维护。

  • 恶劣环境:长时间暴露于振动、灰尘、油污和极端温度环境中会导致元件和连接件老化。

要应对这些挑战,就必须有稳健、可靠和面向未来的解决方案,特别是在连接和自动化方面。

浩亭 提供一站式连接解决方案,确保在严苛工业环境下电力、信号和数据的可靠传输。我们的产品旨在

  • 通过耐用且易于维护的连接器减少机器停机时间

  • 通过灵活的即插即用接口实现模块化机器设计

  • 利用以太网和 IIoT 就绪组件支持数字化

  • 即使在极端机械和环境压力下,也能提高安全性和可靠性

我们与原始设备制造商和系统集成商密切合作,量身定制解决方案,以满足金属加工机械的特定应用需求。

我们在这一领域最广泛采用的产品包括

  • Han® 模块化连接器:允许在单个接口中定制电源、信号和数据组合。

  • 浩亭 ix Industrial®:结构紧凑、坚固耐用的以太网接口,是空间有限的控制柜和设备的理想选择。

  • 推拉式连接器:实现快速、免工具安装和维护,减少停机时间。

这些解决方案可经受金属加工环境的严酷考验,同时支持向智能制造过渡。

通过智能连接和边缘计算,浩亭 站在了实现工业 4.0 的最前沿。我们的解决方案可帮助制造商

  • 实时收集和分析机器数据

  • 实现基于状态的监测 和预测性维护

  • 将传统设备集成 到现代数字生态系统中

  • 提高业务透明度 和决策水平

通过模块化连接器等产品,浩亭 在传统机械与数字基础设施之间架起了一座桥梁。

答案是肯定的。浩亭 产品专为在金属加工环境中的典型挑战条件下可靠运行而设计。我们的连接器和组件有

  • 抗振动

  • 防尘防潮(IP65/67 级)

  • 耐温性

  • 耐腐蚀

即使在涉及重型机械、切削液和高机械负荷的应用中,也能确保长期性能和安全性。