2. 机械制造

机械制造

现代制造设备是精度、速度和复杂工艺共同谱写的协奏曲。无论是开发包装生产线、机器人工作站还是自动化装配系统,工程师们都面临着越来越大的压力,需要设计出更智能、更快速、适应性更强的设备。浩亭技术集团在技术转型的各个阶段为您提供支持。凭借创新、可扩展的接口解决方案,我们推动机械工程领域实现电气化、数字化、可持续发展与效能提升,该方案可满足生产和内部物流系统中各类电源、信号和数据的传输连接需求。


机械设备制造 - 触点图像

工业生产系统的可扩展接口


制造业正在经历快速转型。几乎所有产品都由单机自动化设备或智能生产系统中的自动化设备加工制造而成。各类机械设备均采用相似的设计原,其中之一就是使用可插拔接口,我们称之为 "连接器集成 "整机方案。

连接器集成方案优化了制造系统的可扩展性。
传统的硬接线方法虽然耳熟能详,但却日益成为瓶颈。它们需要专门的工人,安装和维护速度较慢,而且限制了模块化。与此相反,围绕可扩展、即插即用接口构建的连接器集成整机方案可实现模块化系统,从而缩短安装时间、降低维护成本并简化设计变更,而无需重新布线整个系统。

连接器集成方案化使工程师能够制造出更灵活、更可靠的机器,为未来的制造业做好准备。

连接器方案可实现:

  • 更可靠、更安全的连接

  • 简化接口标准化流程、调试工作和第三方设备单元集成作业

  • 简化自制或外购的决策流程

  • 更快的即插即用安装

  • 更便捷的维护保养,支持模块独立检测

  • 最大限度地利用空间

我们在机械设备连接领域的专业技术实力


The key to modular, scalable architectures and high productivity

其他资源


定制解决方案
定制解决方案
4.7 MB
系统布线和定制解决方案
系统布线和定制解决方案
4.3 MB
浩亭面向机械设备制造的解决方案(仅提供英文版)
浩亭面向机械设备制造的解决方案(仅提供英文版)
.pdf - 11.1 MB
实现未来可扩展性和无缝连接

具备面向未来的扩容能力,实现无缝互联。

当今的生产必须具有可扩展性,并支持后续扩容改造。浩亭连接器的模块化设计可根据客户个性化需求满足上述要求,同时实现无缝互联。
获得定制和设计灵活性

获得定制和设计灵活性

用于金属加工的连接器不仅要在恶劣的环境中稳定运行。可灵活扩容、本地生产的定制化接口搭配现场常备,能够实现快速交付,并提升采购的稳定性。
快速调试

快速调试

经过预先测试的即插即用系统简化了安装过程,缩短了调试时间,降低了装配出错率,加快了上线速度。了解我们的电缆装配解决方案,节省更多时间。
节省维护和服务成本

节省维护和服务成本

Connectors empower faster and easier troubleshooting and repairs, without the need for expensive specialized technicians.
实现成本效益和可持续发展目标

实现成本效益和可持续发展目标

集成预支连接器系统可延长现有基础设施的使用寿命,降低资本成本,支持更可持续改造升级,并减少碳生态足迹。
优化供应链

优化供应链

浩亭的全球生产和本地化库存确保了更快的交付周期、更简便的采购流程和更高的交付可靠性。

制造业连接解决方案


塑料和橡胶加工机械设备

塑料和橡胶加工机械设备

为塑料加工业提供所有标准化连接解决方案(如 EUROMAP)。
Metal-working machine tools

金属加工设备连接方案

金属加工机床被认为是集成自动化技术的顶尖代表,这类设备需要专用、高精度的连接解决方案。
半导体设备连接解决方案

半导体设备连接解决方案

适用于紧凑型、模块化半导体设备,最大限度延长正常运行时间

请与我们联系!

如果您正在机械设备行业寻找可靠的电气或气动连接解决方案,请联系我们!


谈谈机械设备

浩亭为机械设备制造行业提供的产品和解决方案


我们为机械制造行业提供适配性最优的机电、光学和气动接口以及电缆组件。电源、控制、信号和数据连接可根据标准或定制解决方案进行设置。适用场景包括设备模块、功能单元、紧凑型整机以及复杂物料搬运设备。

客户的声音


elrotec_welding-robot_2.png

Industrial automation for efficient processes

ELROTEC combines experience and the latest technologies in the development of customised automation solutions for industry. More effective operating processes result in increased safety and cost savings.
One Single Interface for all lifelines
sk-laser_laser-process-card.jpg

Customised laser machines for industry

The family-owned company SK Laser combines tradition and modern technology in the development of first-class laser machines for demanding industrial applications. The company relies on partnership-based cooperation and the expertise of its own employees.
立即观看视频
Husky - Machine # 5.jpg

Reliable, Sustainable Manufacturing Machinery Through Innovation Partnership

Throughout their 15-year partnership, Husky Technologies and HARTING have engineered high-performance, space-saving manufacturing machinery with reduced dependency on natural resources.
Reliable, Sustainable Manufacturing Machinery Through Innovation Partnership
fcs_building-logo.png

面向未来出行的多组分注塑成型技术

FCS集团致力于在注塑成型领域生产高品质产品。在此过程中,该公司不仅高度重视自身产品的质量,同时也高度重视供应商及其产品的质量。
面向未来出行领域的多组分注塑成型
»

Connectivity solutions from HARTING are available worldwide. The modularity of these products gives our engineers benefits when incorporating them in our design. And the last point is reliability. These products are very reliable, which our customers really appreciate.

Rahul_Keskar_Wipro-PARI_Portrait.jpg

Rahul Keskar

Functional Head Control Design

浩亭机械设备制造新闻


7.5 tonnes less CO2 per machine

Digitalisation of production technology: The right interfaces for latecomers

There is a consensus among manufacturers, operators, and service providers in the mechanical engineering industry that there is no way around the ever-increasing digitalisation of production systems in the long term. At the same time, however, statements such as the following from T-Systems often cause uncertainty among OEMs in the mechanical engineering industry.
了解更多
Digitalisation of production systems

Digitalisation of production systems: Getting smart while keeping out of harm’s way?

When embarking on their digitalization / IIoT (industrial internet of things) journey, machine and plant manufacturers are often unsure how to approach things – which steps come first, which can wait and which may be entirely superfluous. This article sums up the current experiences of mechanical engineering customers of the HARTING Technology Group and shows how this important but also tremendously multifaceted topic can be mastered.
了解更多
Metal-working machine tools

Modularity in production engineering: How granular can it be?

Mechanical and plant engineers who pursue a consistent modular approach are often particularly successful. Interfaces play a special role in the design of modularity. This article draws conclusions from the experiences of mechanical engineering companies that have efficiently modularised their products – and now manufacture them at significantly lower cost and in less time.
了解更多
浩亭和 EPLAN:技术合作提高工程效率

浩亭和 EPLAN:技术合作提高工程效率

浩亭技术集团与 EPLAN 公司建立了技术合作伙伴关系,大大提高了工程效率。
read more
HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

At HANNOVER MESSE 2025, HARTING presents additions to its ICC circular connector series size 20, featuring hybrid inserts and single-pole power connectors up to 400 A/600V.
read more
One Single Interface for all lifelines

单一接口,承载全部动力、信号和数据传输

Current drives and servomotors in industrial applications are connected to the necessary lifelines by way of several interfaces. 数据、信号和电源分别通过专用插头连接,这些插头专门用于各自的任务--会占用大量安装空间。
read more

想谈谈解决方案吗?


Jakob Dück

Jakob Dueck

职位: Industry Segment Manager Machinery

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

机械制造 - 联系我们表格

常见问题


浩亭为机械设备的电源、信号及数据传输提供模块化、可扩展的接口解决方案。其产品包括

  • 工业连接器 (Han®重载系列、推拉式系列、圆形系列)

  • 用于自动化和控制的定制系统

  • 为数字化转型提供咨询和工程服务

模块化设计允许

  • 柔性定制 机器

  • 简化维护和升级

  • 新系统上市时间更短浩亭将其比作乐高积木--可针对不同应用重新配置的标准化组件

这些可插拔接口用于

  • 电源

  • 数据

  • 信号

这种方法可简化安装、减少接线错误并支持模块化

  • 小型化与耐用性

    :可承受工业压力的紧凑型连接器

  • 定制

    :根据设备独特技术规格定制连接器解决方案

  • 复杂的布线
    :即插即用、无需工具的安装方式可减少人力成本和出错率

它们通过以下方式打造智能互联设备:

  • 工业以太网

  • 支持工业物联网的连接器

  • 用于实时监测和设备控制的数据接口